10.05.2016 19:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 4703 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Vorschlag zur Kurvenbildung. Um eine für deine gewünschte Kurve passende Lösung zu liefern, müßte ich wissen felcher Funktion deine Kurve entspricht, oder die wichtigsten Eckpunkte kennen.DateianhangHeizkurve.zip (77 Downloads) |
14.05.2016 13:30 | |
Beigetreten: 14.02.2015 Letzter Bes: 20.07.2024 Beiträge: 73 Bewertung:
|
Guten Morgen! Ich hab zwischenzeitlich das Programm für meinen Regler Verworfen und neu geschrieben. Dabe hab ich Deinen Tip mit den internen Schaltuhren beherzigt und Erfolgreich umgesetzt. Danke nochmal dafür! Auch die mehrfache verwendung der "F"-Tasten habe ich nachvollzogen und Umgesetzt. Auch dafür ein Großes DANKE! Eingearbeitet hab ich jetzt auch Funktionen wie Partyschaltung, Schornsteinfegerschaltung und Warmwasser-einmalladung. Mit den Tastern Funktioniert das ganz gut aber die Fernsteuerung hab ich noch nicht Umsetzen können. Jetzt kann ich aber schonmal über die LOGO-App die Schaltzeiten ändern und auch die Parameter anpassen. hier mal das neue Programm "Pelletheizung mit LOGO"in der Version 2.0 DateianhangPelletheizung mit LOGO 2-0.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rohrzange am: 14.05.2016 21:25:43Rechtschreibung |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf