Industry Online Support
Technical Forum
09.04.2008 10:10 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1)
|
Hallo Erik, schau dir mal diesen link an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22079007 Vielleicht kann diese Applikation dir helfen. MfG ThomasH. |
10.04.2008 08:59 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1)
|
Hallo, ich befürchte fast, dass so eine Hand/Auto-Umschaltung mit dem MM430 nicht möglich ist. Ich habe jedenfalls nichts in der Betriebsanleitung des MM430 gefunden. Beim MM420 und MM440 ist es möglich. Zur Sicherheit würde ich dir raten, mit dem Technischen Support Kontakt aufzunehmen. Technical Support für Automatisierungs- und AntriebstechnikSIEMENS AG Tel:+49 (0) 180 5050 222 |
Folgen Sie uns auf