11.10.2016 13:05 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Hallo, ich würde den Parameter P0731 "BI:Funktion des Digitalausgangs 1" auf "52.2" (r0052, Bit 2 - Umrichter in Betrieb) setzen. Das Handbuch findest Du hier. Gruß, Jack |
11.10.2016 19:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Ich habe den Parameter leider nicht. Hab P0700, P0717 und dann gleich P0970. |
12.10.2016 12:36 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 73 Bewertung: (2) |
Handbuch Seite 160. Zugriffsstufe von 1 auf 2 stellen... |
12.10.2016 16:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank hat jetzt geklappt. |
Folgen Sie uns auf