21.07.2015 22:44 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
genau so ist es....vielen Dank selbe Sub-.Maske + selbe IP-Adresse (bis auf die letzte Zahl) und schon klappts Danke! |
03.01.2017 14:47 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja ist eine FS 04
|
03.01.2017 14:57 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Super Danke Es funktioniert! Ist mit der neuen Software aber um einiges langsamer was die Datenübertragung angeht. Ist dir das auch aufgefallen? |
03.01.2017 14:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Nein. Kann auch nicht, da ich keine FS04 habe. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf