12.01.2017 12:11 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 5902 Bewertung:
|
Hallo, ja prinzipiell können Sie sich auch mit einem herkömmlichen USB auf Mini-USB Kabel mit dem Umrichter verbinden. Ein Vorteil des Siemens USB-Verbindungskabel (6SL3255-0AA00-2CA0) ist die doppelt geschirmte Ausführung. Wenn ein USB-Kabel und der STARTER verfügbar ist es sicherlich am einfachsten das Projekt mit dem STARTER auszulesen und wieder einzuspielen. Dazu haben Sie dadurch auch gleich eine Parametersicherung verfügbar. In der Betriebsanleitung finden Sie im Kapitel 7.2 Informationen zum Sichern und Wiederaufspielen der Umrichtereinstellungen auf/vom STARTER. Auch das Vorgehen mit MMC-Karte wird beschrieben. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109482995 Beim Herunterladen der Parametrierung werden jedoch nicht die Kommunikationsadresseinstellungen der CU mit übertragen, diese müssen manuell geändert werden. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf