20.03.2017 15:47 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 14181 Bewertung: (1774)
|
Hallo H-Christian ja das mit dem SetzteBit Während Taste gedrückt sollte man im Zusammenhang mit Simatic Steuerungen laut Hilfe nicht verwenden (lieber setzen und Rücksetzen). Weiterhin muss du aufpassen wenns In/OUT Parameter sind, schau dir mal den FAQ an: Warum können Sie die CPU über das Panel sporadisch nicht bedienen, wenn Sie die HMI-Variablen mit den Input- und Output-Parametern parametrieren? Scripte habe ich eigentlich aufs Panel bezogen nicht auf die SPS ;-) Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 20.03.2017 15:49:05If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
20.03.2017 19:42 | |
Beigetreten: 04.03.2006 Letzter Bes: 01.01.2019 Beiträge: 213 Bewertung: (6) |
Hallo, Welcher Erfassungszyklus ist denn eingestellt? Gruß PAC_Man |
Folgen Sie uns auf