22.04.2008 22:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo CS_Moderator, selbst während der derzeit laufenden Prämienaktion ist die "Vergabe" von Bewertungen m. E. vergleichsweise sporadisch - meistens erfolgt ein Feedback auf eine Info OHNE Punkt-Bewertung! Ich blicke da auf Themen mit Tausend oder mehreren TausendAufrufen bei lediglich 0 bis 5 Punkt-Bewertungen... Im LOGO!-Forum werden z. B. relativ häufig Schaltungen per Dateianhang als Bestandteil eines Beitrags beigetragen. M. E. wäre es ergänzend zum Bewertungssystem ggf. hilfreich, die Anzahl der Downloads bei vorhandenem Dateianhang anzuzeigen, quasi als zusätzliches Indiz für die Attraktivität einerseits und andererseits als Info z. B. für die Beitragsautoren. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.05.2008 13:01 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung:
|
Hallo,
sind bei mir als mögliche neue Funktion im Forum angekommen. |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf