Industry Online Support
Technical Forum
28.05.2008 11:07 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir die folgenden Informationen. Wenn die Spalte "Aktualwert" in der Datensicht Ihres Datenbausteins nicht sichtbar ist, so ist die Spalte lediglich verborgen. Die Spalte wird wieder sichtbar, indem Sie über den Menüpunkt "Ansicht > Zoomfaktor..." die Ansicht auf einen anderen Wert, z.B. auf 200% einstellen. Danach ist die Spalte wieder sichtbar und Sie können die Ansicht auf den ursprünglichen Wert setzen. Weitere Informationen finden Sie beim SIMATIC Customer Support im Beitrag:
Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf