29.09.2017 11:27 | |
Beigetreten: 06.10.2015 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo, gibt es eine vernünftige Erklärung, warum ist nirgendwo erklärt, wie man aus V7.1 SP1 nach V8.2 Route Control migriert? Danke! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.09.2017 12:04:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.10.2017 13:29 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo test_grga, aus welchem Handbuch / Dokumentation ist dieser Screenshot? Bis jetzt habe ich nur die Handbücher zu Route Control gefunden, in denen jedes mal nur der Schritt von der Version zuvor auf die aktuelle version beschrieben wird. Bei einer Hochrüstung von V7.1 SP1 nach V8.2 müssten demnach alle Zwischenschritte durchgeführt warden. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf