16.07.2008 13:22 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo PMR, vielen Dank erstmals für deine Rückmeldung. Um mein Problem vielleicht besser zu verstehen hänge ich mal meinen Entwurf an. Vielleicht kannst duhelfen ? DateianhangEntwurf_Gartenberegnung.zip (153 Downloads) |
17.07.2008 00:26 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (8) |
Hallo roli , ich hoffe dir damit helfen zu können , der Nachteil / Vorteil für jedes Ventil sind extra Zeiten möglich . Gruß logo 4 ever DateianhangGartenberegnung.zip (164 Downloads) |
17.07.2008 08:44 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Habe mich mal kurz dem Brunnen angenommen. Mit I1 kannst du die Zeiten einstellen. (Meldetext) Mit I2 die Ventile durchtasten. Habe bewusst auf das Aufschneiden der Verdrahtung verzichtet, damit du das evtl leichter nachvollziehen kannst was da passiert. Deswegen die Schaltung auch auf einem Blatt. Habe den Spaß für eine 0BA3 erstellt. (mittels GEräteauswahl) Somit sollte der Gießerei auf deiner Steuerung nichts im Wege stehen. Hoffe geholfen zu haben. Keep on rockin´, RMR DateianhangGarten.zip (194 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: RMR am: 17.07.2008 09:44Zuletzt bearbeitet von: RMR am: 17.07.2008 09:42 |
|
Folgen Sie uns auf