31.01.2018 10:58 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, wenn die Basis Lizenz (V13 oder V14) eine Combo ist, dann ist nach dam Upgrade auf V15 auch wieder eine Combo Lizenz vorhanden. TIA V13, V14 und V15 lassen sich parallel installieren und betreiben. Unter Windows 10 ist V13 SP2 notwendig. Auf die freigegebenen Versionen von Win 10 ist dabei zu achten. Bei 1709 kann es Probleme geben. Hierzu gibts folgenden FAQ Welche Auswirkungen kann ein Windows 10 Update, Version 1709 auf Setups haben? Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 31.01.2018 14:34:57Richtigen Link eingefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.03.2018 14:45 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von ASBRH wurde in ein separates Thema mit dem Titel "kein passender Lizenz Key gefunden" gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf