16.07.2018 20:30 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.10.2022 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für dein Input! Ich werde mir das ganze ein mal anschauen! |
17.07.2018 06:17 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
Anbei das Grundmodell einer 10er Schrittkette mit Zähler. Nicht mit so vielen Zusatzfunktionen, wie bei ernstho, aber für's Verständnis einer Schrittkette vielleicht etwas übersichtlicher. An die Schwellwertschalter mit den Schrittnummern kommen (wie bei ernstho auch) dann die jeweiligen Aktionen, wie Start Timer, Heizung usw.. DateianhangSchrittkette Zähler 10fach.zip (94 Downloads) |
17.07.2018 21:19 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 1369 Bewertung: (42) |
In mein Basisprogramm eingefügt .... Beschreibung für Test auf Schaltplan Meldetexte noch nicht gemacht Bitte poste dann das ergänzte Programm --- könnte man für einen Reflow Lötofen verwenden: Zuerst solls ca 100°C einige Minuten haben, dann kurz 350, dann wieder 100 einige Minuten, dann abkühlen. PS: hier immer steigende Temperaturen .... für zwischendurch fallende entsprechend anpassen Starttaste: ein kompletter Zyklus wird immer wieder wiederholt - allenfalls ändern DateianhangLogo-Temperaturphasensteuerung-Reflowofen-V1.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 17.07.2018 21:26:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.07.2018 23:16 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
Die andere Variante bis T3/Z3 inkl. einfacher Meldetexte zum Parameter einstellen (Doppelklick auf die angezeigten Werte). Einfach mal etwas mit der Simu rumspielen. DateianhangSchrittkette Zähler - Aufheizsteuerung.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf