18.09.2008 10:54 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (9) |
Hallo mark1507, ich habe Dir mal den FC in ein Programm gepackt, kannst es ja malsimulieren... M1.0 = 1 startet die Zeit M1.0 = 0 resetet die Zeit M1.1 = 1 stopt die Zeit Nun kannst Du spielen, ich denke der Grundgedanke ist klar. Mein Favorit ist aber immer noch ein Trigger mittels Interrupt-OB (z.B. OB35). Wie gesagt, wegen der Freiheitsgrade, solltest Du als Programmierer aber kennen, denn wenn der Kunde mit den vielen kleinen Änderungswünschen kommt und Du merkst die Grenzen kommen näher... LG Ingeborg DateianhangZeit.zip (402 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ingeborg am: 18.09.2008 10:55 |
|
Folgen Sie uns auf