04.12.2018 11:05 | |
Beigetreten: 27.06.2012 Letzter Bes: 16.08.2023 Beiträge: 88 Bewertung: (1) |
Hallo Ich möchte ebenfalls die Funktion Fahren auf Festanschlag mittels MDI-Betrieb lösen. Leider entsteht noch ein Fehler durch die Stillstandsüberwachung. Diese lässt sich zwar durch auf Null setzen des Parameters p2542 deaktivieren, jedoch lässt sich der Parameter p2542 nicht zyklisch beschreiben. Daher muss extra ein Schreibbefehl immer bei Umschalten auf FAF aktiviert werden. Gibt es hierfür eine schönere Lösung als diesen Workaround, bzw. lässt sich die Überwachung durch einen bestimmten Betriebsmodi deaktivieren? Danke im Voraus, mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04.12.2018 12:31:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf