20.01.2019 16:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 33665 Bewertung:
|
SINAMICS Kommunikationsbausteine DriveLib zur Ansteuerung im TIA Portal Hier finden Sie die DriveLib zur Ansteuerung der Umrichtersysteme SINAMICS S/G mit SIMATIC S7-300/400/1200/1500 im TIA Portal. Das Ziel der Standardbausteine “Kommunikationsbausteine für SIMATIC S7-300/400/1200/1500“ ist die einfache Realisierung einer zyklischen bzw. azyklischen Kommunikationsverbindung zwischen einer Steuerung SIMATIC S7-300/400/1200/1500 im TIA Portal und einem Antrieb eines SINAMICS S/G Umrichtersystems. Ich weiß, dass es die falsche Konferenz ist. Aber die Konferenz SINAMICS lässt sich zur Zeit nicht aufrufen. |
21.01.2019 07:46 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 5902 Bewertung:
|
Hallo, eine Anmerkung noch: Es lassen sich auch Umrichter der SINAMICS V Reihe (mit Profinet Kommunikation) mit diesen Bausteinen betreiben (z.B. SINAMICS V90PN). Und es gibt jetzt auch zusätzliche Bibliotheken, die hilfreich sein könnten: 1. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109747655 Hier finden Sie zusätzliche Bausteine für die zyklische Kommunikation zu SINAMICS-Antrieben. 2. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109760317 Hier finden Sie zusätzliche Bausteine für die azyklische Kommunikation zu SINAMICS-Antrieben (wie z.B. einen Baustein zur Absolutwertgeberjustage). Von Zeit zu Zeit können weitere Blöcke zu diesen Seiten hinzugefügt werden. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf