11.02.2019 06:50 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, bei Sprache Englisch steht hier folgender Absatz mehr, als bei Sprache Deutsch. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/18752994 Important note on the compatibility of WinCC 7.4 SP1 and Microsoft Windows 10 version 1803 "Spring Creators Update" Important note on the compatibility of WinCC 7.4 SP1 and Microsoft Windows 10 version 1709 "Fall Creators Update" Bei Deutsch beginnt der Text erst mit "Note on the Microsoft Updates 2018-01" |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11.02.2019 09:24:39Links optimiert. If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.02.2019 07:01 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 355 Bewertung:
|
OK dann mach ich das mal |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf