(0)| 29.09.2008 13:33 | |
|
Beigetreten: 10.06.2008 Letzter Bes: 04.09.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
So, mal ein kleine Update damit die Gemeinschaft auch was davon hat. Man merkt das Siemens auch hier immer wieder unterschiedliche Philosophien pflegt, Erkenntnis aus der vergangenen praktischen Erfahrung. Das Sicherheitsprogramm nebst normaler Laufzeit wird via [i]'Anwenderprogramm laden auf Memory Card'[/i] bei der S7-416F auf die Flash geladen, Änderungen im Sicherheitsprogramm dagegen mit der Distributed Safety und landen [u]nur[/u] im RAM, egal ob Änderung oder komplett. Die Flash ist dann wieder separat zu bedienen. Bei der S7-300er F-Serie werden beide Programmarten sofort mit auf die Flash geladen. Nur mit dem Unterschied das normale Programme ohne CPU-Stop bei der 300er auch mit auf der Flash landen. TOLL! Hat wohl was mit dem viel strapaziertem 'historisch bedingt' zu tun. @not_my_fault Du hast mit dem prinzipellen Ablauf recht, wobei das Sicherheitsprogramm zwar 'äusserlich' eine normales Step7-Programm ist, aber vom CPU-OS wohl anders bedient und eingehängt wird. Jedenfalls reflektiere ich das aus der Reaktion wenn man beide Programmteile ganz normal läd. Dann tut's nicht. Das ist es aber nicht was bei mir kopfschütteln verursacht sondern die unterschiedliche Handhabung die es grad bei Anlagen im 24/7-Betrieb es unnötig schwer machen sie zu aktualisieren. beste Grüße xemacs |
|
Mich regt nichts auf, ... ich habe Kinder |
|
Folgen Sie uns auf