30.10.2018 07:08 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 262 Bewertung:
|
Guten Tag. DateianhangInfomaterial.zip (223 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jorrit am: 30.10.2018 10:17:22Zuletzt bearbeitet von: Jorrit am: 30.10.2018 12:02:04Zuletzt bearbeitet von: Jorrit am: 30.10.2018 12:03:00Etwas mehr Erkenntnisse hinzu gefügt Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
27.11.2018 05:51 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 262 Bewertung:
|
Also der UMC brachte nix. Ich hab von der Entwicklungsabteilung eine neue Prozedur erklärt bekommen. Scheint an der Buskommunikation zu liegen. Deshalb muss der WireShark mitlaufen Des weiteren: Bitte sammeln Sie die Installationslogfiles nach der folgenden Beschreibung ein: ### Für das Sammeln von Diagnosedaten nutzen wir den SIMATIC Assessment Suite - Data Collector (SAS-DC) Bitte laden Sie sich folgende Dateien von der FAQ Website herunter: (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65976201 ) - SDT... .zip - SCOUT+STARTER.xml - QuickStartGuide.pdf Danach entpacken Sie das Zip-Archiv in ein lokales Verzeichnis auf Ihrem System. Folgen Sie nun den Anweisungen aus der QuickStartGuide.pdf Kapitel C. Nach erfolgreichem Sammeln der Diagnoseinformationen, senden Sie uns bitte das erstellte Zip-Archiv zu. Ich hab nur derzeit ständig den Kunden um Haus und komme daher nicht dazu. Die Auswertung liegt also aktuell auf Eis und ich dümpel einfach im Scout im Schneckentempo rum. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.11.2018 11:45:20Link optimiert. Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
27.11.2018 06:16 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 22324 Bewertung:
|
Hallo, welche SR Nummer hast du für den Vorgang? Christoph |
Folgen Sie uns auf