03.04.2019 16:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Auch ich versuche mich daran per Logo IOS App ein Licht an und auszuschalten. Mittels eines Tasters auf I1 gebe ich Ausgang Q1 frei. Am Ausgang Q1 hängt ein Dimm-Modul. Beim ersten Drücken auf den Taster geht das Licht an. Halte ich den Taster länger gedrückt dimmt das Licht herauf oder herunter. Eine Ansteuerung über die Cursortasten am Webserver funktioniert wie oben beschrieben. Nur ist das leider nicht das was ich machen will. Ich möchte das ganze auch per IOS App ansteuern. Nun habe ich also wie hier beschrieben einen Netzwerkeingang neben I1 gestellt und diesen per OR mit dem Ausgang verbunden. In der App setzt die Schaltfläche das Bit von NetI1 auf 1. Klicke ich nun in der App auf den Schalter, geht das Licht auch wie gewünscht an. Mein Problem ist jedoch das es nicht wieder aus geht und danach der Hardware Taster auch nicht mehr funktioniert. Wenn ich mittels einer anderen Schaltfläche das Bit von NetI1 auf 0 setze dimmt das Licht langsam herunter bis zur geringsten Helligkeit, geht aber nicht aus. Ich bin für jede Hilfe und Idee sehr dankbar. Vielen Dank und viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04.04.2019 06:19:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.04.2019 17:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33776 Bewertung: (4194)
|
Ich lade dir gleich 2 Möglichkeiten hoch. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf