07.05.2019 08:02 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Halle liebe Forum Helfer, ich habe das Problem das der USB PC Adapter (MPI) von meinem Rechner absolut nicht erkannt wird. Ich benutze eine CPU 315-DP2 und Simatic Manager 5.6 auf Windows 10 64bit. Letztens hat alles noch funktioniert, aber auf einmal erkennt er denn USB Adapter nicht mehr. Im Geräte-Manager steht er bei Andere Geräte. Bisherige Lösungsversuche: - Komplett alle Sachen von Siemens deinstalliert und wieder installiert - Data Ordner gelöscht und über CMD den Befehl wieder eingeben - Treiber Manuell deinstalliert, sodass sie sich wieder neuinstallieren Ich habe euch mal 2 Screenshots vom Geräte Manager und der PC/PG Schnittstelle gemacht. (Ich konnte sie leider nicht Hochladen) [snip] Vielen Dank im Voraus über eure Hilfen! DateianhangScreenshots.zip (464 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/07/2019 09:18:56Links als Anhang hinzugefügt. |
|
07.05.2019 08:26 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
Hi, hast du nach dieser Anleitung deinstalliert? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/189025 Wenn nicht dann wurde Step7 (SIMATIC SW) nicht komplett entfernt und es kann sein das diese Reste dann eine neuinstall des Treibers blocken.
Christoph |
07.05.2019 08:28 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Nein habe ich nicht. Danke für die Antwort ich werde es gleich mal probieren und melde mich nochmal. Grüße Max |
07.05.2019 11:08 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo nochmal, ich bedanke mich recht herzlich für den Tipp. Es hat alles Super funktioniert :) LG Max |
Folgen Sie uns auf