15.05.2019 18:49 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hey, ich habe ein Problem mit dem LWE. Ich habe ein Programm erstellt um nur eine Lampe und 2 kleine Pumpen zu schalten. Hab mich dann an den LWE gesetzt und 6 Digitalwerte erstellt. I1 schaltet Q1 I2 schaltet Q2 I3 schaltet Q3 ganz simpel übertragen, ist auch erreichbar über den Webserver. Nur reagiert kein Eingang wenn ich das Symbol anklicke Wenn ich manuell auf den Taster drücke sehe ich auch in der Oberfläche dass er schaltet Nur über den Webserver passiert nichts... Hab es 1:1 wie in dem Video gemacht https://www.youtube.com/watch?v=-o8gTjpSb9s Kann mir jemand helfen? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/16/2019 12:13:01Video eingebettet. |
|
15.05.2019 18:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33778 Bewertung: (4194)
|
Lade mal bitte dein LWE-Projekt und das LOGO!-Programm in gezippter Form hoch. Danke |
15.05.2019 19:01 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hier, was super simples Ich kann mir nicht erklären woran es liegen kann DateianhangPool.zip (74 Downloads) |
15.05.2019 19:23 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
shit... ich hab mir extra ne neue logo dafür gekauft... sonst versuche ich das über Logo Control zu realisieren |
15.05.2019 19:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33778 Bewertung: (4194)
|
So, hier die geänderten Dateien. Die Operanden zum Schalten mit dem Webserver sind Bits aus dem VM-Bereich. Da der Webserver nur Schalter und keine Taster kann, muss man eine Tasterfunktion im LOGO!-Programm nachbilden. DateianhangPool.zip (132 Downloads) |
Folgen Sie uns auf