30.10.2019 18:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206)
|
Du hast eine LOGO! 0BA8 der ersten Generation. Diese hatte noch keinen erweiterten Webserver, der benutzerdefinierte Webseiten anzeigen kann. Das geht erst mit der aktuellen LOGO!8.2 (dritte Generation der 0BA8). |
31.10.2019 07:12 | |
Beigetreten: 18.10.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen dank für die Info. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf