05.12.2019 11:01 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für die Antwort. Im Anhang ist die Beschaltung die ich meinte. "29=Externes Auslösegerät" funktioniert scheinbar nur als Widerstandsmessung für PTCs. Das ist genau mein Problem, ich bräuchte nur einen normalen Eingang für eine Störung. Ohne die Beschaltung wie im Anhang kommt Fehler F85. Sinnvoll ist aber nur F11 und mit dem Widerstand kommt es zu Fehlauslösungen. Ich weiß nicht was ich noch probieren soll... DateianhangV20_S116.pdf (316 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: patrolmen am: 12/05/2019 15:43:29 |
|
Folgen Sie uns auf