10.12.2019 10:40 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Kann dir nur sagen, wie wir das in der Firma gemacht haben. Um Problemen aus dem Weg zu gehen, habe ich mal 10 Stück Micro-SD-Karten 2GB besorgt, also einfach SD (bis 2GB), nicht SDHC (4-32GB). Hatte bisher noch keine Probleme damit und für die Logo reichen 2GB allemal. Die Karten bekommt man heute auch noch, siehe Link Jetzt kommen bestimmt wieder die Einwände, dass es auch mit SDHC bis 32GB funktioniert, allerdings funktionieren dann nicht unbedingt alle Karten, die man erwerben kann. Entweder hatte ich nur Glück beim Einkauf oder die Logo mag lieber SD als SDHC. M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.12.2019 11:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Das mag ja auch alles seltsam sein. Aber wenn hier im Forum noch keiner dieses Problem hatte, wer soll dir denn eine Ferndiagnose stellen? Du kannst dich ja auch per Support Request mit Siemens direkt in Verbindung setzen. Vielleicht können sie dir weiterhelfen..... |
Folgen Sie uns auf