04.04.2019 13:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Ich würde dir empfehlen, einen Support Request zu starten. |
17.04.2019 13:59 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 729 Bewertung: (29) |
Servus, drück mal F5 wenn der Browser aktiv ist und versuchs nochmal. Wenn das funktioniert, dann liegt das an den verschiedenen LOGO! Versionen. Mit der LOGO! 8 FS06 und der aktuellen wurde die Verschlüsselung des Zugriffs auf den Web-Server verbessert. Kann das leider nicht testen da ich keine FS:04 oder FS:05 mehr habe. Würde dir in dem Fall empfehlen alles LOGO! 8 FS:04 und FS:05 hochzurüsten. Link für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Firmware-Update Ältere Versionen LOGO! 8 können nicht hochgerüstet werden und bitte die Anleitung befolgen. Kannst vorher auch ruhig das Programm auf einer MSD-Karte sichern damit nachher alles wieder läuft. Hoffe das hilft dir. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.04.2019 09:22:44Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf