03.12.2019 15:20 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 3012 Bewertung:
|
Hallo Eleu, jetzt verstehe ich das mit dem Text. Er kommt, wenn versucht wird, das Modul auf einen bereits belegten Steckplatz zu ziehen. Leider kommt die Meldung auch schon, wenn immer noch der aktuelle Steckplatz gewählt ist. Also wenn mit gedrückte Maustaste die Maus auch nur minimal bewegt wird. Zur eigentlichen Frage: Ja, es ist normal, dass die erste Zeile anders gefärbt ist. Wenn nur am 1. Steckplatz eine helle BaseUnit verwendet wird, dann sollte die Konfiguration so weit passen. Ich habe einen Screenshot aus dem TIA Selection Tool cloud eingefügt. Hier ist zu sehen, wie das mit den hellen und dunklen BaseUnits bei der Konfiguration aussehen soll. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.01.2020 16:04 | |
Beigetreten: 23.10.2013 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 110 Bewertung:
|
Hier noch die richtige URL zum TIA Selection Tool cloud: http://siemens.com/tstcloud Beste Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf