17.11.2008 07:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 22439 Bewertung: (3029)
|
Hallo, mit welchen Parametern rufst Du den _Mc_Power auf? Gruß Christoph |
17.11.2008 10:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 22439 Bewertung: (3029)
|
Hi, bekommst Du bei ErrorID was zurück? Gruß Christoph |
17.11.2008 10:48 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 22439 Bewertung: (3029)
|
Hi, ja da haben wir es ja. "Einspeisung Freigabe fehlt" ist das entscheidende. Der Antrieb am SINAMICS braucht noch das Freigabesignal von der Einspeisung. Das ist der Parameter 864 am Antrieb. Was für ein LineModule hast Du in der Anlage? Ein ALM muss noch von der Applikation aus eingeschaltet werden. Da gibt es eine FAQ dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25543996 Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.11.2008 11:29 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Vielen Dank ich denke das hilft mir weiter! Werde das jetzt mal ausprobieren. Ich benutze ein ALM 16KW. |
18.11.2008 14:57 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 22439 Bewertung: (3029)
|
Hi, und bist Du weiter gekommen? Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf