31.01.2020 17:18 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Hallo Leute! Habe so ein ähnliches Problem, ich will mit einer S7 1200 (CPU 1212C AC/DC/RLY 6ES7 212-1BE40-0Xb0) und einem Analog Input Modul 4x13 Bit (6ES7 231-4HD32-0XB0) eine Wasserstandsregelung realisieren. Die Verbindung zwischen der S7 1200 und dem Analogmodul klappt schon, alles leuchtet Grün. Kann auch die Einstellungen für die 4 Analogeingänge vornehmen --> 4-20mA --> %IW96. Alls Sensor habe ich einen IFM UGT204 Ultraschallsensor mit 4-20 mA Ausgang, Messbereich 150 - 1600 mm! Jetzt das Problem: Ich bekomme keine Werte herein sondern nur den "Überlauf" also die 32767 oder was auch immer das ist? Was könnte falsch sein? Mit der Logo und einem Analogbaustein funktioniert es einwandfrei mit dem Sensor, hab ich schon probiert! Foto im Anhang! Danke für Eure Hilfe! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/03/2020 06:33:12Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.01.2020 17:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197) |
Kannst du mal beschreiben, wie du den Sensor angeschlossen hast? |
Folgen Sie uns auf