04.02.2020 13:32 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hi, hoffe das hilft späteren, die diesen Beitrag sehen: Ältere Projekte die nach Simit V7 erstellt wurden können normalerweise einfach geöffnet werden und hat bei mir auch immer Funktioniert. Ich habe dieses Projekt mal geöffnet und mir schreibt er bei meiner V9.1, dass es mit einer neueren Version erstellt wurde, mit der Versionsnummer 0.0.0.0. Ich vermute mal da haben sie eine Stelle vergessen und es handelt sich um die V10, da habe ich allerdings den Dongle momentan nicht zur Hand. Kann auch sein, dass sie mitlerweile die Version geändert haben. Und hier übrigens der Download für Simit V8.0 und V8.1: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/80518240 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/106449634 lg |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/05/2020 09:35:35Links optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf