28.05.2020 08:03 | |
Beigetreten: 01.11.2016 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke, aber da komme ich dann auf den selben Link, welcher nicht funktioniert. |
28.05.2020 08:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33971 Bewertung: (4223) |
Wie heißt denn der Titel des Beitrags? Vielleicht kommt man dann über die Textsuche weiter... |
28.05.2020 08:08 | |
Beigetreten: 01.11.2016 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Positionsregelung mit SIMATIC S7-1200 und SINAMICS S210 Über Google lande ich aber auch immer wieder auf den nicht funktionierenden Link. |
28.05.2020 08:42 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 5923 Bewertung: (810)
|
Hallo, das Beispiel liegt im Intranet, Beitragstyp:AnwendungsbeispielBeitrags-ID:109757918, Bitte wenden Sie sich an ihren Siemens Ansprechpartner. Grundsätzlich: Die S7-1200 unterstützt keine Taktsynchronität. Wenn die volle Dynamik und Regelperformance des S210 genutzt werden soll, verwenden sie bitte z.B. eine S7-1500. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109749795 |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf