07.12.2020 13:32 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 3901 Bewertung:
|
Hi, Du brauchst auf jeden Fall eine Step 7 Professional Lizenz wenn Du S7-300 in TIA projektieren willst. Da gibt es z.B. eine Step 7 Professional Combo (die kann auch mit dem Simatic Manager) verwendet werden. Guck mal hier, da findest Du ein paar Infos zu möglichen Lizenzen: Für Dich dürften Punkt 1./3. interessant sein, je nachdem ob Du schon eine Basic Lizenz hast. Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V11 .. V15.1 auf das TIA Portal V16 hochzurüsten?Gruß, Towome |
|
|
07.12.2020 14:41 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 3901 Bewertung:
|
Hi, ich weiß nicht welche Lizenz Du meinst -schau Dir mal die Lieferfreigabe von TIA V16 an. Da findest Du eine Excel Liste mit sämtlichen Bestellnummern im Abschnitt Bestelldaten. Gruß, Towome |
|
|
07.12.2020 14:50 | |
Beigetreten: 24.11.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Danke Dir. Weißt du zufällig noch welchen Adapter ich brauche dass ich per USB programmieren kann? |
07.12.2020 16:22 | |
Beigetreten: 24.11.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 39 Bewertung:
|
Super. Vielen Dank und einen schönen Abend. |
Folgen Sie uns auf