16.12.2020 11:45 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.11.2024 Beiträge: 3259 Bewertung: (507) |
Hallo Towome, die Datenprotokolldateien werden im Ladespeicher abgelegt. Bei gesteckter "Programmkarte" also auf der Memory Card. Siehe dazu das Kapitel Grenzwert für die Größe von Datenprotokolldateien des Handbuchs SIMATIC S7 S7-1200 Automatisierungssystem: Datenprotokolldateien nutzen den Ladespeicher des PLC-Geräts gemeinsam mit dem Programm, mit Programmdaten, Konfigurationsdaten, benutzerdefinierten Webseiten und PLC-Systemdaten. Ein großes Programm, das den internen Ladespeicher nutzt, belegt viel Platz im Ladespeicher. Möglicherweise steht dadurch nicht genügend freier Speicherplatz für Datenprotokolldateien zur Verfügung. In diesem Fall können Sie eine Memory Card als "Programmkarte" nutzen, um die Kapazität des Ladespeichers zu erhöhen. S7-1200 CPUs können entweder internen oder externen Ladespeicher nutzen, jedoch nicht beide gleichzeitig. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.12.2020 14:28 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi zusammen, wenn man sich mal die Größe des internen RAMs der S7-1200 CPUs anschaut, sollte einem doch recht schnell klar werden, dass die Datalogs wohl eher für den Einsatz einer SMC gedacht sind. CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AIGrüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf