28.01.2021 08:39 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo Dome204, es ist möglich, dass die Erfassung der Impulse nicht synchron mit dem Zyklus im OB1 erfolgt. Das einerseits die Bedingung "Winkel >= dem eingestellten Winkel" erfüllt ist, aber der Zyklus im OB1 noch nicht abgeschlossen ist. Eventuell wäre es besser, die schnellen Zähler bei der S7-1200 einzusetzen. Zum Beispiel die Drehzahlmessung für wenige Impulse pro Umdrehung. Hierzu gibt es im Netz ein Beitrag mit einigen Beispielen: S7-1200: Anwendungsbeispiele für schnelle Zähler (HSC) Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.01.2021 09:21 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Hilfe, aber ich verwende bereits einen HSC. |
Folgen Sie uns auf