02.02.2021 15:03 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, die SIMATIC Panels und Runtime Systeme unterstützen unterschiedliche Runtime-Sprachen. Für die Projektierung im TIA-Portal ist es erforderlich, dass die Sprache von Windows auf dem Projektierungsrechner zur Verfügung gestellt wird. Eine detaillierte Beschreibung zu diesem Thema kann in folgendem SIOS-Beitrag eingesehen werden. Welche Sprachen sind in SIMATIC WinCC (TIA Portal)
(Basic, Comfort, Advanced) verfügbar? Mit
freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 03/30/2021 09:05:51Titel des Beitrags erweitert |
|
Folgen Sie uns auf