08.03.2021 06:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35971 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag. Das errechnet die Differenzzeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und teilt die dann durch 20. Allerdings ist nur dann auch schon am ersten Tag eine korrekte Funktion gegeben, wenn die LOGO! vor Sonnenaufgang eingeschaltet wird. DateianhangPhotovoltaik_0BA8.Standard.zip (251 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.03.2021 18:14 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Habe da mal etwas recherchiert, den optimalen Stand hat man wohl, wenn man dem Tagbogen folgt, der über das Jahr und je nach nördlicher Breite unterschiedlich ist. Auf dem verlinkten Tagbogen für einen Beispielort kann man aber sehr gut sehen, dass bei gleichen Uhrzeiten auch in etwa gleiche Richtungen erforderlich sind, um das Maximum für die Photovoltaik herauszuholen. Der bekannte Spruch "Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen muss sie untergeh'n, im Norden ist sie nie zu seh'n" stimmt also nicht ganz. Im Sommer geht die Sonne bei uns im Nordosten auf und im Nordwesten unter. Im Winter ist es entsprechend der Südosten und Südwesten. Die genaue Position ist von der nördlichen Breite abhängig. Wenn man jetzt bei der Logo die Zeit ohne Sommerzeitumschaltung nimmt, die Positionen für Sonnenauf- und -untergang am Sommeranfang ermittelt, dann könnte man diesen Drehbereich das ganze Jahr über nutzen. Das Nachführsystem dreht sich dann je nach Jahreszeit unnütz viel, aber so ginge es am einfachsten. M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf