08.11.2008 12:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo djung, m. E. hat dich IBN-Service missverstanden - Die LOGO!-Basisgeräte haben ausschließlich 0..10V Analogeingänge (0, 2 oder 4 je nach Modell), die Analogzusatzmodule AM2 können dagegen 0..10V UND 0(4)..20mA als Eingangssignale verarbeiten. Aber als Analogausgänge gibt es derzeit ausschließlich ein Zusatzmodul, dass 0..10V ausgeben kann. Lt. HB der neuen Serie 0BA6 solles zukünftig auch ein Ausgangsmodul geben, dass 0..10V UND 0(4)..20mA Signale erzeugen kann! Wenn du nicht eine Eigenbauschaltung zur Signalwandling erstellen willst/kannst, findest du entsprechende Module über das Internet, z. B.: http://www.open-business-network.com/produkte/2493255-110-Tcontent,1,0.html Datenblatt im Dateianhang. MfG Betel Dateianhangds-mal-u2i.pdf (224 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
08.11.2008 15:12 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Da will ich mal schnell noch einen Link für professionelle, industrielle Signalwandler / Meßverstärker nachreichen: http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/produkt1.htm |
Folgen Sie uns auf