04.07.2007 11:46 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hier ist meiner Vorschlag...![]() |
05.07.2007 07:43 | |
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hi Mephisto, Danke wieder! Ja, ich finde das wirklich komisch wie dass mit die Eingangswerte geht, oder nicht geht... Wie sieht das dann aus mit die Eingangswerte, ist da noch immer übereinstimmung mitein Eingangsspannung von 0...10V ?? Mephisto, genau das gleiche Problem habe ich mit der PT100 Fühler. Von Auflösung auch nicht wirklich der Hit, und es sieht aus das der Genauigkeit besser ist wenn man die Auflösung auf 1.0 stellt statt 0.1... Mann kann hier auch nicht viel machen weil alle Parameter sind schon fest eingestellt, oder? Bitte frage mich nicht was angezeigt wird bei ein Eingangstemperatur von z.B. 20GradC... ![]() Vieleicht kannst du mir hier auch ein bißchen helfen Mephisto, wäre sehr nett. Herzliche Grüße, Arne. Dateianhangtemp.zip (304 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Arne am: 05.07.2007 07:44 |
|
05.07.2007 22:01 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Arne, die entsprechenden Zusammenhänge zwischen Eingangsspannung und Ausgangswert Ax der Analogblöcke über die Parameter Gain und Offset ist im Handbuch Kap. 4.3.6 beschrieben. Bei der Vorwahl für den Sensortyp ist folgendes zu beachten: - bei den Eingängen I7 und I8 am Basismodul sind nur die Möglichkeiten "0..10V" und "kein Sensor" sinvoll. - Der Anschluss von Sensoren mit Stromausgang "0..20mA" bzw. "4..20mA" ist nur bei den Eingängen der Analogmodule möglich (Standard-Analog- oder PT100-Modul) - PT100... ist nur beim PT100-Analogeingangsmodul sinvoll bzw. möglich Die Einstellungen "0..10V" und "kein Sensor" ergeben bei Vorgabe identischer Werte für Gain und Offset bei identischen Eingangewerten auch identische Ausgangswerte Ax. Bei "0..10V" sind die Angaben zum "Mesbereich" hilfreich, insb. wenn ein Sensor 0 bis 10 V ausgewertet werden soll. In dieser Einstellung werden die Signalspannungen 0 bis 10 V "übersetzt in den Wertebereich 0 bis 1000, wenn Gain= 1 und Offset = 0 sind (vgl. dazu Handbuch)! Stellt man nun 2 Nachkommastellen (für die Anzeige) ein, dann werden diese Werte 0 bis 1000 zu 0,00 bis 10,00 angezeigt (was den Eingangssignalen in V entspricht). Ergo bedeutet jede Nachkommastelle eine Division des Blockausgangswertes Ax/10 (nur für die Anzeige, ansonsten kennt die LOGO nur ganze Zahlen!) Mit anderen Werten für Gain und Offset lassen sich nun auch andere Umrechnungen (d. h. Skalierungen) erreichen, so z. B. die von dir gewünschte Umsetzung in den pH-Wert...die Angaben Messbereich geben die Grenzen des mit Gain und Offset berechneten neuen Wertebereiches (auf der Basis von Eingangswerten 0 bis 1000) an, die Bezeichnung "Messbereich" ist deshalb äußerst irreführend. Die Berücksichtigung von Nachkommastellen in der Anzeige muss dabei bereits eingeschlossen sein (also 500 bis 900anstelle von 5 bis 9), so dass ggf. auch mehrere Analogverstärker hintereinander (in Reihe) geschaltet werden müssen. Wills du nun PT100-Widerstandsthermometer an I7 oder I8 anschließen, dann müssen die Sensoren extern mit Spannung/Strom und die entsprechende Widerstandsänderung in ein Spannungssignal umgeformt und ggf. verstärkt, und dieses der LOGO zugeführt werden. Dazu findest du auch bereits Hinweise in diesem Forum... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf