08.09.2013 22:36 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ja, auf den AnalogMux würde ich gerne von einem analog Schwellwertschalter verweisen. Siehe angehängtes Beispiel. Wenn ich jedoch auf die 0BA5 schalte kommt B001 [Analoger Schwellwertschalter]: Die Referenz wird vom Gerät 0BA5.Standard nicht unterstützt. Daher mein Hilfskonstrukt, das ich gerne Einsparen würde. Ich könnte auch einfach eine größere Logo nehmen, aber es ist eben alles schon verdrahtet und zu einem schönen Kabelbaum verzurrt
DateianhangSupportDemo.zip (75 Downloads) |
08.09.2013 22:59 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
naja, wenn ich auf einen analogmux verweise, erkenne ich selbst wenn ich das Programm aus der Logo lade noch was es tut. Im Gegensatz dazu steht meine Hilfskonstruktion mit 3 analog schwellwertschalter die dann mit NOR, AND und OR verschaltet sind Es ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen was passiert. Die Ausschaltverzögerung kann auch nicht auf eine reduziert werden, da ich sonst das Problem habe, dass auch beim öffnen des Trockners auch ein Nachlauf erfolgt.
DateianhangHilfskonstruktion.zip (66 Downloads) |
09.09.2013 07:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Alles eine Frage der Anordnung der Blöcke und Beschriftung! |
09.09.2013 09:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo bungee, hier mal ein Vorschlag. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf