22.11.2013 10:48 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo Fantastico, |
20.05.2014 02:12 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo, Sorry das ich mich nun erst melde... Nein mein Problem ist leider nicht gelöst. Nun hab ich auch noch das ich wenn ich einen Merker von einer anderen Logo auslese ein Pulsendes Signal am Netzwerkeingang ankommt. Die selbe geschichte funktioniert aber seltsammer weise an einer andren Logo problemlos. Ich hab es rausgefunden das ich einfach einen Zähler an den Netzwerkeingang gehängt habe, der Zählt rasant nach oben. Als Switch hab ich eine D-Link 1Gbit Switsch dran hängen. An dem sollte es nicht liegen. Die Logos werden halt dauern vom Logo Monitor ausgelesen.... Ich hänge mal die Ethernet Verknüpfungen wie Sie konfiguriert sind mal als PDF an. Vielleicht hat jemand eine Idee oder ich mach einfach was falsch.... Danke DateianhangVisio-Netzwerk Logo.pdf (126 Downloads) |
Folgen Sie uns auf