11.10.2015 21:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung: (4183) |
Ich habe dir mal Beispieldateien angefertigt, einmal für LSC V7.1.15 und einmal als Projektdatei für LSC V8.
DateianhangKöriser.zip (126 Downloads) |
11.10.2015 22:17 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (4) |
Genau das ist mein Problem. Bei dieser Einstellung bekomme ich 80°C bei Raumtemp angezeigt. Gruß Köriser |
11.10.2015 23:05 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (4) |
Würde mich freuen, wenn du mal drüberschauen könntest. Geht speziell um den Wert AI4 der Logo 1. In Logo 3 ist er als NAI3 (oben links) drin und geht. In Logo 5 ist er NAI1 (unten links)und zeigt Müll an. Die Programme sehen bissel chaotisch aus, aber sie werden ständig angepasst, müsste mal wieder "aufräumen" Gruß Köriser DateianhangLogo2Rollo1_3_15.zip (104 Downloads) |
12.10.2015 08:21 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (4) |
Der zweite Analogverstärker ist schon wieder raus. War nur ein Versuch. |
Folgen Sie uns auf