18.04.2014 23:51 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Und welche iP hat Dein Router ? 192.168.002.001 ? Damit hättest Du einen Konflikt. Nimm für die Logos was anders... ...101 102 103 etc am Ende. |
22.04.2014 06:54 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
VM = Variablenspeicher. Er umfasst 1024 Bytes. Davon stehen aber dem User nur 851 Bytes zur freien Verfügung, nämlich VB 0 - VB 850. V = 1 Bit aus VM Bereich, z.B. V 0.0 VB = 1 Byte aus VM-Bereich, zB. VB 0 = 8 Bit VW = 1Wort aus VM-Bereich, zB. VW 0 = 16 Bit VD = 1Doppelwort aus VM-Bereich, zB. VD 0 = 32 Bit Du mußt nur auf Überschneidungen achten. VD 0 enthält: - VW 0 und VW 2 - VB 0, VB 1, VB 2 und VB 3 - V 0.0 bis V 3.7 Im Anhang mal eine PDF-Datei. So steht es in der HIlfe zu VM. DateianhangVariablenspeicher.pdf (135 Downloads) |
Folgen Sie uns auf