16.05.2015 09:54 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Danke, letzte Frage, wo kann man sich denn bei einem Defekt hin wenden ? |
18.05.2015 17:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33021 Bewertung: (4079) |
Habe mir jetzt mal eine nagelneue micro-SDHC-Karte besorgt, und zwar eine microSDHC UHS-I mit 16 GB. Habe die Karte nur kurz in den PC gesteckt um zu kontollieren, wie sie formatiert ist. Es ist FAT32. Danach habe ich die Karte in die Logo gesteckt, ein Programm mit Data Log auf die Logo übertragen und gestartet. 3x das Ganze. Warum jetzt die Datei mit der höchsten Nummer als erste angelegt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Und wegen dem Schrott in den letzten beiden Dateien meine ich mich erinnern zu können, dass jemand mal solche Dateien vorgelegt hatte. Werde die Karte mal am PC formatieren und einen neuen Versuch starten. DateianhangSDHC-Karte_1.zip (73 Downloads) |
18.05.2015 17:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33021 Bewertung: (4079) |
Nach dem Formatieren am PC und erneutem Schreiben eines Data Log sieht alles gut aus. Der Zeitstempel ist jetzt vollständig und es werden auch alle Operanden geschrieben, wie sich im Data Log angegeben waren. Also kann die 0BA8 auch mit SDHC-Karten, ob mit allen, kann ich nicht sagen. Scheinbar funktioniert das Ganze aber erst vernünftig, wenn die Karten erneut mit FAT32 formatiert werden. Dateianhang31_3.zip (99 Downloads) |
18.05.2015 18:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 33021 Bewertung: (4079) |
Wenn du dir das komplette Thema durchgelesen hättest, wüsstest du, das ich das schon geschrieben habe.
Ich habe das Ganze jetzt nur mal probiert, um aus eigener Erfahrung zu wissen, ob es mit den SDHC-Karten geht oder nicht. Und am Anfang, bei der frischen Karte aus der Verpackung, gab es genau die Probleme, welche der Themenstarter geschildert hat, 0-Byte Datei ohne Inhalt. Ich hatte auch wie der Themenstarter vorher über die Diagnose geschaut, ob die Karte als OK gemeldet wird. Wurde sie. |
Folgen Sie uns auf