18.03.2015 13:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo an alle, ich stelle mich hiermit offiziell als Neuling im Forum vor und bedanke mich an dieser Stelle für die vielen bereits erhaltenen Informationen. Ich habe LOGO! 12/24 RCEo (BM ohne TD) und habe auch die Verbindung über den Webserver aufbauen können. Ich habe im Webserver auch die Möglichkeit das TD auszuwählen und anzuzeigen. Meine Frage: Kann ich im Logo-Programm auch genau so programmieren, als ob ich ein Logo-BM mit Dispaly hätte, um die F- und ESC-Taste(n) im Webserver nutzen zu können?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.03.2015 15:59:32Neue Überschrift nach splitten |
|
19.03.2015 08:22 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke ixo65, na das ist doch super. Der Impuls reicht mir doch um ein RS-FF anzusteuern. |