15.12.2015 15:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo! Poste mal dein Programm und die nötigen Infos zur Hardwareversion der Logo! |
15.12.2015 15:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162) |
Ich habe mal ein Bildschirmvideo angefertigt, siehe Anhang. Die Einschaltverzögerung in der Datei ist nicht abgeschlossen, der digitale Ausgang ist offen. Deswegen kann man die Datei nicht übertragen. Das Info-Fenster ist geschlossen. Klicke auf das kleine "i" rechts unten wie im Video, und das Infofenster klappt auf. Dort stehen dann die Informationen. DateianhangTest.wmv (83 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf