20.08.2024 13:43 | |
Beigetreten: 10.05.2023 Letzter Bes: 04.09.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Das sind meine 15 Positionen |
20.08.2024 16:39 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
@jon_798, zuerst ist es besser, das LOGO!-Programm in gezippter Form zu posten, als die schlecht lesbaren Bilder.
Dann soll der Zähler beim Rückwärtszählen doch bestimmt auch von 1 auf 68 springen, oder?
Muss es eigentlich unbedingt von 1 bis 68 sein oder ginge auch 0 - 67?
OK
Alternativ geht bestimmt auch +2 zur Postion 2, oder? Ich nutze einen solchen Vor-/Rückwärtsringzähler bei mir für meine Meldetextmenüs. Die Ereignisse, die ein Vor- oder Rüchwärtszählen auslösen, werden durch meine Menü-Bedientasten C3/C4 simuliert. Für Position 2 habe ich dann die Position 1 (0-67) verwendet und die Differenz von 6 summiert. Für Position 3 habe ich der Übersichtlichkeit wegen die Position 2 verwendet und nur die Differenz von 2 drauf summiert. Die Schaltung für Position 2 bis 15 würde ich dann besser noch in eine udf stecken. Dann wird auch das Copy/Paste einfacher und die Schaltung vermutlich etwas übersichtlicher. DateianhangRingzähler digital mit Preset.zip (34 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/20/2024 16:42:01Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/20/2024 16:42:59Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 08/20/2024 16:44:17Tippselverfehlungen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf