Industry Online Support
Technical Forum
28.07.2009 21:47 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung:
|
Hallo Zur Zeit ist zwar noch Hochsommer aber der Hebst naht schon langsam und etwas später kommt dann schon die Vorweihnachtszeit. Ich habe auf einer Logo beiliegendes Programm, das mir vom24. November bis und mit 6. Januar die Weitsbeleuchtung steuert. Da der 1. Adventvent variabel anfängt will ich das Programm so haben, dass Q1 explizit am 1. Advent aktiv wird. Eine definition zum 1 Advent habe unter Link http://excelwelt.de/Kalender/advent.html gefungen Wer hat da eine Idee. Gruss Hagarten DateianhangWeihnatsbeleuchtung.zip (129 Downloads) |
29.07.2009 07:48 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo, so sollte es funktionieren. Hab es aber nicht getestet. DateianhangWeihnatsbeleutung.zip (146 Downloads) |
Folgen Sie uns auf