01.02.2022 13:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 29967 Bewertung:
|
Ja, gibt es. Nutze dazu den VM-Speicher. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/01/2022 14:18:17 |
|
01.02.2022 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.06.2023 Beiträge: 29967 Bewertung:
|
Im Anhang ein Beispiel. Der Zählerwert ist ein Doppelwort, also 4 Bytes. Die Werte 0 bis 255 werden im Byte VB3 abgelegt (siehe Parameter-VM-Mapping). Über die Netwerkeingänge (V3.0 - V3.7) werden die einzelnen Bits abgefragt. DateianhangDezimal_(0-255)_zu_Binaer_0BA8.Standard.zip (82 Downloads) |
02.02.2022 10:22 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2022 Beiträge: 11 Bewertung:
|
|
02.02.2022 10:33 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2022 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ja so ist es auch Vielen Vielen Dank |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf