15.01.2014 08:56 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Guten Morgen! Die Zykluszahl einzustellen wäre natürlich klasse. Habe mal was zusammen gestellt, aber in meiner Schaltung muss man die Zykluszahl im Zähler einstellen. Auch das Rückstellen des Zählers funktioniert über einen Zähler. Denke das geht auch anders, aber ich habe diese Schaltung mit bestem Wissen und Gewissen erstellt nach dem ich Tutorials über Tutorials und Handbücher gelesen habe. Hat mir keine Ruhe gelassen ohne irgendwas dazustehen. Vielleicht kannst du es dir mal anschauen? Danke für deine Mühe! DateianhangZylinder mit Zähler.zip (172 Downloads) |
15.01.2014 11:13 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung:
|
Hallo, So etwas habe ich schon einmal gemacht, sie anhang. Operation: Beim ersten start (M8) wird überprüft , ob der Grenzschalter (eingefahren) da ist . Nach dem drücken der Starttaste wird der Zylinder dann zuerst zurückfahren, dann startet den Zyklus, Zyklus stoppt, wenn die gewünschte anzahl von Zyklen erreicht ist, oder durch drücken der Stop-Taste. Grüße, Marcjan Dateianhangduurtest.zip (178 Downloads) |
Problem solved? |
|
15.01.2014 17:03 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung:
|
Hallo, Sie handbuch Eingang 1= start Eingang 2=stop Eingang 3= sensor cylinder eingefahren Eingang 4= sensor cylinder ausgefahren. Notaus solte einspeisung von das ventil unterbrechen aber kan auch paralel an stop taster (schlieser kontact) Ausgang 1 ventil cylinder einfahren Ausgang 2 ventil cylinder ausfahren. Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
05.02.2014 14:46 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hat sich erledigt |
Folgen Sie uns auf