09.02.2023 08:35 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, mein Name ist Mike und ich beschäftige mich gerade mit einer Logo7 und einem AM2RTD Modul. Die Steuerung die ich hier bastel, liest über die AM2 ein PT1000 und schaltet so eine Heizmatte welche über ein HMI eingestellt werden kann. Will sagen, soweit klappt alles und bin gut voran gekommen :-) Jetzt muss ich über das HMI einen 12v DC Motor regeln. Soll heißen die Geschwindigkeit möchte ich am Touch einstellen können, ohne manuellen Poti oder Schalter. Frage: Kann ich irgendeinen Ausgang hier verwenden um mit solch einer Platine: https://amzn.eu/d/5jgmOh0 den Motor zu regeln? Vielleicht den Poti raus und dann an der Logo oder dem AM2 anschliessen? Habe schon viel gelesen, aber komme irgendwie komplett durcheinander. :-) |
09.02.2023 13:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Kann ich dir nicht sagen. Außerdem ist dies eine LOGO!-Konferenz und kein Elektronikboard. |
10.02.2023 13:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Schau mal, ob dir dies Teil zusagt: HB 646 Drehzahlsteller 12/24V 10ADie Drehzahl kann sowohl mit einen Poti als auch mit einer externen Spannung (0-5V oder 0-10V) eingestellt werden. |
10.02.2023 13:11 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
ja genau sowas in der art dachte ich mir eigentlich 0-100 prozent genau der poti wäre unnötig. Dazu brauche ich dann aber doch noch die erweiterung für den 0-10v ausgang oder? also für die logo |
Folgen Sie uns auf