08.05.2019 18:54 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 13.02.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo im anhang befinden sich ein paar screenshots von wireshark, zwei wireshark mitschnitte und 3 Logdateien vom Test 2. Jemand eine Ahnung was falsch läuft und wie ich den Error 8018 wegbekomme? mfg Volker Dateianhangopc_error8018.zip (123 Downloads) |
14.05.2019 11:57 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Da stimmt etwas nicht mit deinem Client-Zertifikat. Wie hast du das erstellt? |
22.05.2019 11:45 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 13.02.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Das ist bereits aktiviert. |
Folgen Sie uns auf